欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

重金属的处理-1

  • 2022.12.06 17:24:09
  • 米思米
  • 1284

(1)持续排放废水的沉降分离

作为废水处理对象的重金属成分,包括溶解在电镀液中的金属、从待镀材料溶解到酸中的金属等。因此,持续排放的废水中会含有这些成分。

对持续排放的废水中含有的重金属离子的处理,通常是利用酸或碱调整pH值,生成不溶性的金属氢氧化物,然后再进行沉淀分离。此时,如果是以细微的氢氧化物沉淀的方式进行沉淀分离,需要很长时间,向其中加入絮凝剂,将其絮凝成较大的絮状物,则可以缩短沉淀所需时间。这种方法称为絮凝沉淀分离。

氢氧化物在沉淀池的下部沉淀,上部的澄清水在调整为不同地区适用的排放规定pH值(通常为5.8-8.6)后排入下水道系统或公共水体中。

金属离子的溶解度降低至最低的pH值区间如【图1】所示。

重金属的处理-1

最佳的pH值因金属离子而异,所以需要在与所含金属种类相匹配的pH值范围内进行中和并絮凝沉淀。如果含有多种不同金属,且达到符合监管值所需的pH值有很大差异,则需要另外进行中和沉淀处理。

近年来,为了避免这类操作,将金、银等贵金属的废水与镍、铜等有用金属的废水分开处理。例如,可让逆流多级洗涤的最终水从离子交换塔通过从而回收金属和水,或通过减压蒸馏实现金属和水的再利用等。

在沉淀池中沉淀的重金属氢氧化物污泥被污泥泵定期(例如每5-10分钟)送入污泥浓缩池进行浓缩,然后经过压滤机等脱水机去除水分,并作为工业废弃物予以处理。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities